This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:分布测试 — jigMatch 振幅

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549047/dp83869evm-distorsion-test---jigmatch-amplitude

器件型号:DP83869EVM


工具/软件:

我正在进行 1Gbit 以太网合规性测试、现在我正在进行失真测试。 我们使用 Textronic 选件 TDSET3。 在准备过程中、需要测量 JigMatch 上的电压。 此处显示的是 3 设置和 3 测量

  • 分配者补偿 — 预计为 2 7V /计量为 2 7V
  • 测试瘘管补偿、TC2 处的步骤 1 — 预期值为 2、22V /测量值为 1、64V
  • TES 夹具补偿、TC2 处的步骤 2 — 预计为 1、48V/测量值为 1、26V

我的问题是。 为什么测量值与预期相差很远。 它是否会影响测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我建议咨询您的 Tek 本地代理。 如果示波器未正确消除干扰波形、则没有正确的夹具匹配可能会影响结果。  

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这也是很好的提示、我会这样做的。 我之所以想到 TI、是因为您对 ECT 有同样的选择、所以您也有很好的体验

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    最好咨询 Tek、因为可能存在大量与设置相关的依赖关系、这可能会发挥作用。 由于示波器/发生器连接存在一些奇怪的问题、要使干扰测试在实验室中正常工作、我们遇到了一些棘手的挑战、但当我们访问 UNH 进行 IEEE 认证(Tek 正在模拟)时、存在的问题会更小。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你… 我已经开始与 Tektronix 讨论