This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:申请查看原理图。

Guru**** 3023410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545022/sn65dsi86-request-review-a-schematic

器件型号:SN65DSI86


工具/软件:

你(们)好

请求审阅所附的电路。
信息如下。

应用:用于医疗设备的 HMI

用途: MIPI 转 eDP

Thankse2e.ti.com/.../SN65DSI86IPAPRQ1_5F008CD65CB880ACA0D1_.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、感谢您分享原理图。 我将查看原理图、然后由星期二返回给您。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ikram

    这是一个温柔的提醒。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们检查了原理图并获得了以下反馈:

    1.请确保 I2C 引脚具有具有足够阻值的上拉电阻器。

    2、电源去耦电容器请遵循“ 10 电源建议“。 对于 VCCA 引脚、请将每个引脚的 100nF 电容器靠近引脚放置。  




    3. AUXP 和 AUXN 引脚应组装 100k Ω 的下拉和上拉电阻。


    如有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢您、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Ikram

    感谢您的支持。

    2、电源去耦电容器请遵循“ 10 电源建议“。 对于 VCCA 引脚、请将每个引脚的 100nF 电容器靠近引脚放置。

    => 我以 EVM 的电路为基准使用了 10nF 和 100nF。 我是否应该将 10nF 更改为 100nF?


    3. AUXP 和 AUXN 引脚应组装 100k Ω 的下拉和上拉电阻。

    ==> 我在指南文档中检查了以下内容、目前只能进行可选处理。 是否为强制规范?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    2.在此处使用 10nF 和 100nF 电容器也是可以的。

    3.请参阅显示/面板 eDP/DP AUX 是否需要上拉/下拉电阻器、因为某些 DP 接收端需要 AUX 上拉/下拉电阻器、而其他 DP 接收端可能不需要。  

    此致、
    Ikram