This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:上拉电阻器

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549656/tca9800-pull-up-resistors

部件号:TCA9800


工具/软件:

您好的团队、

数据表指出“为使器件正常运行、SDAB 和 SCLB 端口上不得使用任何外部电流源(上拉电阻器)“、您能帮助我了解为什么不能添加外部上拉电阻器吗? 谢谢。

此致、

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    添加外部 PU 电阻器会影响 B 侧的电流检测、这可能会导致缓冲器无法实现拉电流还是灌电流、这会影响缓冲器的方向控制。  

    简而言之、在 B 侧带有 PU 电阻器的 TCA9800 可能会导致逻辑低电平不会在缓冲器中传播、因此我们建议将它们移除。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    我明白了。 感谢你的帮助。