This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1552:THVD1552 的 PSpice-for-TI 模型

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, THVD1552, THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549487/thvd1552-pspice-for-ti-model-of-thvd1552

器件型号:THVD1552
主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TITHVD2450

工具/软件:

THVD1552 是否有 PSPICE-FOR-TI 或 PSPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    遗憾的是、我们没有该器件的 SPICE 模型。  

    THVD2450 是最接近的模型。

     THVD2450:SPICE 模型 

    源代码下载位于此处的线程中。 我认为您可以使用此参数来近似于 THVD1552、但您需要在仿真中并行使用两个 THVD2450、从而表示 THVD1552 使用的全双工设置。

    - Bobby