This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:数据表不一致

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549919/sn74lv4t125-data-sheet-inconsistencies

器件型号:SN74LV4T125


工具/软件:

您好团队:  

您能否帮助阐明、数据表中 VIH/VIL 的 2.5V 和 5.0V VCC 工作范围存在不一致之处。 VIH/VIL 测试在 2.5V 范围内采用 2.3V 和 2.7V 电压、在 5.0V 范围内采用 4.5V 和 5.5V 电压。

 

。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abel:

    VIH/ VIL 阈值使得 测试条件具有+/–10%的变化。

    此致、

    插孔