This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:睡眠和唤醒序列

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549414/tcan1145-q1-sleep-and-wake-up-sequence

器件型号:TCAN1145-Q1


工具/软件:

你好、团队

我的客户 Mxx 选择 TCAN1145-Q1 进行 ADAS 域控制

但我们有一个问题:

如果我们在发送命令进入睡眠模式之前一直发送唤醒消息、然后请求进入睡眠模式、会发生什么情况?

它是先进入睡眠模式、然后被唤醒、还是无法进入睡眠模式? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、  

    当收发器处于正常模式且 SW_EN 禁用 (0) 时、它不会解码任何 CAN 帧、因此不会检测到 CAN 引脚上接收到的任何唤醒消息。 设置 SW_EN 位后(建议在同一 SPI 帧中将模式更改为睡眠模式)、收发器将开始对总线上接收到的所有 CAN 消息进行解码。 此时、如果器件识别到有效的唤醒帧、则会转换到待机模式。  

    如果您有任何疑问、请告诉我这是否清楚。

    此致、
    Eric Schott