This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:DP83826E:IC 标识的 Rev0 和 Rev1 识别

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548638/dp83826e-dp83826e-rev0-and-rev1-recognition-from-ic-marking

部件号:DP83826E
主题中讨论的其他器件:DP83826AE

工具/软件:

您好、

请您就如何解释 TI IC 标识向我们提供指导、大有裨益。 这将帮助我们与我们的制造商和 PCBA 合作伙伴验证是否采购和组装了正确的组件。

有一次、我问了这个问题、您解释说我们可以在电路板可用时通过读取相关寄存器来确认器件。 但是、当我们想要订购一批新的电路板时、我们仍然不确定供应商是否提供了正确的器件。 因此、如果我们也能通过器件的顶部标记来识别器件、这将非常有用。

例如、您能否确认以下两个标记与批次代码或生产日期代码之间是否有区别?

  • 826E TI 168 AEXF G4

  • 826E TI 218 A2VL G4

提前感谢您的支持。

Armin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果未咨询 TI 针对每个订单的情况、则很难根据 2021-2022 时间范围内(仅次于 TI 的第一个数字)的顶部标记确定哪个器件是 Rev0 与 Rev1。 可以说、2023 年及以后的版本为 Rev 1。

    这两个批次是否是您希望区分的唯一批次?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的答复。

    如果 TI 有一个查找表来显示如何根据标识来识别器件是 Rev0 还是 Rev1、那会很好。

    所有 2023 年批次都以标记“TI 3xy“开头、这是否正确?

    对于这个特定的订单,是的 — 这两个批次是我想检查的。 不过、这是我们在制造过程中第二次遇到此类问题、因此我正在寻找更持久的解决方案。

    根据 TI 网站、DP83826AE 是否真正适合“直接替代产品“? 它是否是 EtherCAT 应用的合适替代产品、并且无需修改硬件或软件即可正常工作?

    此致、

    Armin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    不幸的是、在这一特定时间段内存在一些重叠、没有明确的截止点。  

    DP83826A 是 DP83826A 的直接替代产品、适用于 EtherCAT 应用。 有一些奇怪的地方在器件之间发生了更改;如果在增强模式下、我建议验证器件之间的 Strap 配置。

    此致、

    Gerome