This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:我的客户使用 TUSB9261 作为 USB2.0 转 SATA HDD、您能帮助查看 SCH 吗?谢谢。

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539808/tusb9261-my-customer-use-tusb9261-for-usb2-0-to-sata-hdd-could-you-pls-help-review-the-sch-thanks

器件型号:TUSB9261


工具/软件:

亲爱的

  我的客户使用 TUSB9261 作为 USB2.0 转 SATA HDD、您能帮助查看 SCH 吗?谢谢。

e2e.ti.com/.../SCH_5F00_Schematic1_5F00_2025_2D00_07_2D00_11.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    只需确认一下、您的客户是使用振荡器还是晶体? 配置会根据具体情况而变化、因此我想再次检查反馈。

    请进行此配置、以匹配建议的复位持续时间:

    USB_VBUS 应连接到 USB 连接器的 VBUS、而不仅仅是 3.3V 电源轨。 R10 也应为 90.9k Ω。

    否则、我目前没有任何其他说明、在等待晶体/振荡器的响应时、我会告诉您是否还有其他说明。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.客户使用的是晶体、

    如果使用自供电模式、USB_VBUS 是否可以 连接到 3.3V Rai 、R10 是否为 56.2k Ω?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    2.如果使用自供电模式、USB_VBUS 是否可以 路由到 3.3V Rai 、R10 是否为 56.2k Ω?

    USB_VBUS 需要连接到 VBUS、以便检测何时连接 USB 设备。 我还建议使用 90.0K Ω 电阻器、这是设计中的建议、但只要引脚上的电压不超过 1.155V、就可以正常使用:

    您可以调整固件来更改此值、但我无法确定是否可以更改、这需要客户进行调查。

    1.客户正在使用 Crystal、

    在这种情况下、请确保 VSSOSC 未连接到 PCB 接地端。 XI 和 XO 引脚可以连接至 VSSOSC 引脚、如数据表中所示:

    我们还建议使用连接 XI 和 XO 的 1M Ω 电阻器、而不是使用 2M Ω 电阻器:

    该晶体是否需要供电? 我在晶体的原理图上没有看到任何 VCC。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    由于不活动、我会将此主题标记为已解决。 如果您有任何问题或需要更多帮助、请随时在此处回复。

    谢谢、

    Ryan