This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65EPT21:SN65EPT21

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65EPT21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548905/sn65ept21-sn65ept21

器件型号:SN65EPT21


工具/软件:

您好、

我有 1100GHz 输出的晶体振荡器和 LVPECL 的输出。

我需要将其转换为纯正弦波。

我想 先使用 SN65EPT21 将其转换为 TTL。 这是否合适?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      是、 SN65EPT21 可以转换为 TTL。

    好极了

    Brian