This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:DOUT 脉冲

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549769/max3232e-dout-pulses

部件号:MAX3232E


工具/软件:

您好的团队、  

我的客户遇到问题。 电源为 3.3V、客户为 C1-C4 使用 0.1uF。 实际电容约为 88nF。  

原理图如下所示。  

DOUT 的波形如下图所示。 可以在这里看到小脉冲。 如果它们将 C3 和 C4 的电容增加到高于 0.1uF、则没有脉冲。

我认为这可能与电源不稳定有关。 请您分享您的见解。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这可能与不稳定的电源有关。 请您分享您的见解。 谢谢!  [/报价]

    这些纹波是否也会出现在电源 Vcc 上? 电力线上是否有开关稳压器?

    您还能获取 V+和 V-引脚的示波器截图吗?

    [引述 userid=“368757" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549769/max3232e-dout-pulses

    我

    [/报价]

    您是否有使用 GND 参考的示波器截图、什么是垂直 div? (5V/Div??)

    - Bobby