This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867ISRGZT

Guru**** 3013420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548864/dp83867is-dp83867isrgzt

器件型号:DP83867IS


工具/软件:

我们将 DP83867ISRGZT PHY 芯片用于 SGMII 接口与 Zync MPSoC IC、我们能够建立链路并与 PHY 芯片 IC 进行通信、但有时会随机建立链路并且没有发生通信、因此建议使用解决方案来排序此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否已查看故障排除指南: https://www.ti.com/lit/an/snla246c/snla246c.pdf?ts = 1754282469726 ?

    如果是、您能更详细地描述您的问题、以便我们更好地为您提供帮助吗? 电缆长度是多少? 通信多久不可用? 没有通信时、您能否验证 SoC 是否与 PHY 具有 SGMII 连接?

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主题:  在 Zynq MPSoC 且与 SGMII 相比的 DP83867ISRGZT PHY 之间的间歇性链路断开问题

    我们目前正在使用  DP83867ISRGZT PHY 芯片  连接方式  Sgmii  与  Zynq MPSoC  真正做到这一点。

    我们使用的是  2.5 米 RF45 电缆  专用于数据通信  

    PHY 在大多数下电上电期间成功建立链路并与 MAC 通信。 但是、我们观察的是  间歇性问题  链路偶尔出现故障的情况。

    问题摘要:

    • 在电路板重复下电上电(大约 50 次迭代)期间、我们会遇到这种情况  2-3 个实例  其中:

      • 。  PHY 未建立链路  与 MAC 连接。

      • 无数据通信  复位。

    • 出现问题后、执行其它操作  下电上电可恢复正常功能 。

      请建议解决上述问题的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否在问题发生时验证 PHY 是否已通电? 如果 PHY 上电、您可以访问寄存器吗? 如果这无法实现、您能否尝试将 RESET 拉低、然后拉高使 PHY 恢复? 如果您可以访问寄存器、我们能否看到从 0x00 到 0x1F 和 0x25、0x37 的寄存器转储? 如果可能、您还能向我们分享您的原理图吗? 我会向您提出朋友请求、以便您可以通过消息进行分享(如果愿意)。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已为 PHY 供电、并验证所有电源轨均能提供预期的电压电平。

    为了便于您参考、我附上了原理图。 请仔细查看、并告知我们是否需要采取进一步行动。

    期待您的宝贵反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    由于 PHY 正确上电、请检查以下各项:
    如果 PHY 上电、您可以访问寄存器吗? 如果这无法实现、您能否尝试将 RESET 拉低、然后拉高使 PHY 恢复? 如果您可以访问寄存器、我们能否看到从 0x00 到 0x1F 和 0x25、0x37 的寄存器转储?

    以下是对原理图的注释:
    1. MDC 不需要上拉至 VDDIO
    2.  
    请确保 SGMII_D0 和 SGMII_D1 自举电阻器匹配、以便 SGMII 线路上的负载是平衡的。  
    3.  
    看起来 LED_0 被搭接至模式 4。 这将使 PHY 处于镜像模式、需要翻转 MDI 连接。 您的 MDI 连接未翻转、因此会导致问题。 您是否可以将该 strap 配置引脚置于模式 2(10k 上拉电阻器和 2.49k 下拉电阻器)来禁用镜像模式?

    4.  
    我们建议每个电源引脚使用 1uF 和 0.1uF:


    5.自动协商功能是否有目的?

    必须处于模式 3 才能启用自动协商。  

    请告诉我。  

    此致、

    j