This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CP22:查找交叉点开关

Guru**** 3013450 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4446, TMUX121, DS90CP22, DS25CP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550268/ds90cp22-finding-crosspoint-switch

器件型号:DS90CP22
主题中讨论的其他器件: DS25CP102、TMUX121、TMUXHS4446

工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

常见交叉点开关

・Ω 差分信号((0.6V 至 1.2V、在接收 IC 上的 1.2V/<xmt-block0> 50Ω</xmt-block> 上拉电阻处端接)</s> 50Ω

1 μ s・带宽:约 1Gbps

每一个输入・两个输出(1:2 分配)

我认为 DS90CP22 和  DS25CP102 似乎对他们有利。

如果您对这些要求有任何建议、请告知我。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    TMUX121 会为您效劳吗? 这是一款具有 3GHz 带宽的双通道 2:1 开关、可传递差分信号。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    感谢您的答复。 接口为 CML。50Ω  接收器上的 1.2V/CML 上拉电阻、因此我无需内部上拉交叉开关。

    是否有符合所需规格的良好器件?   

    LVDS、M-LVDS 和 PECL IC 产品选型|德州仪器 TI.com

    ・Ω 差分信号((0.6V 至 1.2V、50Ω 接收<xmt-block1> IC</xmt-block> 上的 1.2V/ADC 上拉电阻端接)⇒ IC⇒Ω 希望没有内部上拉电阻

    1 μ s・带宽:约 1Gbps (CML)

    ・每一个输入两个输出(1:2 分配)⇒我认为 2x2 交叉点开关可以选择 1:2

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    TMUXHS4446 可能是您的理想选择、这是一款 10Gbps 交叉开关、支持差分信号、共模电压为 0V 至 1.8V。 该引脚具有 4:6 配置、因此可根据需要用作 1:2 配置。

    如需了解 LVDS 的非交叉点开关建议、可 在此处查看我们的常见问题解答!

    此致、
    Katy