This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:存在 TUSB7320 无法启动的情况。

Guru**** 2928770 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1547585/tusb7320-there-are-cases-where-the-tusb7320-fails-to-start

部件号:TUSB7320
主题中讨论的其他器件: TUSB7340

工具/软件:

这是有关 TUSB7320 启动的查询。

我们增加了您之前建议的限制、但 TUSB7320 启动后、存在 PCIe 无法输出的问题。

267 次中出现 9 次。

TUSB7320:无法连接 USB 2.0 器件)其他问题( — Interface forum - Interface - TI E2E 支持论坛

您能否告诉我、除了以下限制因素之外、还应添加哪些其他限制因素?

•GRST 的复位周期必须为最小值。 3ms。

•在 3.3V 和 1.1V 电源均打开之前、不能确定 GRST 端子的输入/输出端子。

•建议在 GRST 接地时添加一个电容器 (> 0.1uF 0.1uF±20%)。

 

此致

Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoda:

      我们以前是否尝试在 GRSTz 上使用 1uf 帽?

      您的系统中使用的是什么驱动程序?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

    感谢您的答复。

    >我们以前是否尝试在 GRSTz 上使用 1uf 帽?

    ->是的、我们使用 1uF 电容器。

     

    >您的系统中使用的驱动程序是什么?

    ->您是否在询问控制 GRST 的信号?

    GRST 由通用 FPGA 控制。

     

    此致

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoda:

      我询问了用于 TUSB7340、Windows 或 Linux 的唤醒驱动程序。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

    驱动程序既不是 Windows 也不是 Linux。

    这一次、PCIe 信号也未从 TUSB7320 输出。

    此致

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoda:

      这是否适用于与去年讨论的上一个 E2E 链接相同的产品?

      电源的最终波形是什么?

     PCIe 侧的原理图是什么?

    此致

    Brian

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

    >这是否与去年讨论的上一个 E2E 链接的产品相同?

    ->这是同一个产品。

    >电源的最终波形是什么?

    ->请遵守电源规范。 发送 1.1V(黄色)和 3.3V(蓝色)电源波形。

    > PCIe 端的原理图是什么?

    -> TUSB7320 连接到 FPGA 的 PCIe 收发器。 在两者之间插入一个开关。

    此致

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoda:

      您是否具有介于 3.3V/1.1V/GRST/PCIE_REFCLK/PERST 之间的波形?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

    我们得到了波形。

     

    –3.3V/1.1V/GRST/PERST(测量 GRST 的低电平周期)

     

    –3.3V/1.1V/GRST/ PERST(在 GRST 和 PERST 之间测量)

     

    3.3V/PCIE_REFCLK 启用 (*)

    *pcie_refclk 是控制 pcie_refclk 输出的使能信号。 H 是输出。

    此致

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:是否可以删除 GRST 上的第一个脉冲?

    2:VDD33 接通后、PERST 是否可以< 1s?

      有多少设备出现相同问题?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

    1:是否可以删除 GRST 上的第一个脉冲?

    ->不对

    在一年前的讨论中、我们与 TI 确认、GRST 信号输入和输出在 3.3V 和 1.1V 电源上电之前均未定义。

    因此、该端子会保持悬空、直到 3.3V 和 1.1V 电源上电。

    该脉冲是内部电阻器对 TUSB7320 GRST 端子的影响。

     

    2:VDD33 接通后、PERST 是否可以< 1s?

    ->不对 软件不会在 1 秒内启动。

     

    有多少设备出现相同问题?

    ->在过去的一年中有四例,这是第五例。

    此致

    Yoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoda:

      由于该器件已经投入生产并且只有很少的器件出现问题、您能否与本地 CQE 合作以从 TI 质量团队获得支持?

    好极了

    Brian