This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN11623-Q1:电压在 3-4 分钟后降至 0V

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550894/tcan11623-q1-voltage-dropping-to-0v-after-3-4min

器件型号:TCAN11623-Q1


工具/软件:

我们已组装 PCB 并尝试为电路板上电。 但是、在电路板启动过程中、我们面临以下问题:

  1. 上电后、我们能够测量 3.3V 电压并持续大约 3 至 4 分钟。 在此持续时间之后、电压降至 0V。
    在我们测试的所有四个电路板上都始终观察到该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayank:

    这听起来 tINACTIVE 计时器会将器件设置为睡眠模式。 当该器件处于待机模式 3-5 分钟时、它将通过进入睡眠模式来节省功耗。 如果希望设备保持通电状态、请将 nSLP 设置为高电平、将设备更改为正常模式。  

    此致、

    Ethan