This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV-Q1:浪涌保护元件建议

Guru**** 2911320 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042V-Q1, ESD2CAN24-Q1, TCAN1042HGV-Q1, TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545154/tcan1042hgv-q1-surge-protection-component-recommendation

器件型号:TCAN1042HGV-Q1
主题中讨论的其他器件:ESD2CAN24-Q1TCAN1042-Q1、TCAN1042V-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

TI 可以提供浪涌测试报告吗? 我无法从 EMC 报告列表中获得浪涌测试报告。  

对于 CANH 和 CANL 的浪涌保护、您是否有任何推荐元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    我相信您指的是 ESD 浪涌测试。 有关所有可用的测试、请参阅 IBEE 报告。

    我们通常推荐 ESD2CAN24-Q1、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    1. 我看到 IBEE 测试报告、没有浪涌测试报告。 TI 如何对 TCAN1042HGV-Q1 进行浪涌测试?
    2. ESD2CAN24-Q1 通常用于保护器件免受 ESD 损坏、而不是浪涌保护。 是否建议在 CANH 和 CANL 中添加 TVS 来实现浪涌保护?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    1.请在 IBEE 测试报告中搜索抗扰性、突发和 ESD 报告。 该报告包含器件必须承受的 ISO 脉冲/浪涌波形。

    2.根据您的系统要求,您可以根据需要使用任何额定浪涌 TVS 二极管来处理较慢的高能量浪涌。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michae、

    我发现只有 ESD 报告、没有浪涌波形。 您能否分享浪涌波形报告或下载链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    发生浪涌时、我怀疑您指的是 ESD。 遗憾的是、我们没有其他数据可供共享、因为报告中包含了截至目前为止的所有可用数据、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    为什么 TI 不提供 TCAN1042-Q1 的浪涌测试波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    请分享一个例子、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    浪涌标准是  IEC 61000-4-5。 我们有任何测试波形吗? 如果没有、您能否对 TCAN1042V-Q1 进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    遗憾的是、4-5 与系统/设备级要求更加相关、具体取决于电路板布局布线、外部器件、耦合网络等 虽然最好能提供、但我们不提供、主要提供数据表中列出的器件级要求、不会提供任何其他数据、但可以参考 IBEE 报告(详细了解 IEC 61000-4-2) 、与数据表类似。谢谢。

    此致、

    Michael。