This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872-Q1:OV 和 UV 禁用?

Guru**** 3020080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549485/tps62872-q1-ov-and-uv-disable

器件型号:TPS62872-Q1
主题:TPS62872 中讨论的其他器件

工具/软件:

TPS62872 是否可以禁用 OV 和 UV? 这是固定值 OV 和 UV 阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    感谢您联系我们。

    当前版本的器件中没有禁用电源正常功能的选项。 当然、如果他们不需要、可以将其保持悬空(只能在独立转换器中使用)。  

    此外、 无法更改欠压和过压阈值。  如果应用需要不同级别的阈值、您还可以使用外部监控 IC 来监控 符合您要求的输出电压。

     欠压和过压阈值的应用要求是什么? 什么是终端设备?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Regidor

    感谢您的快速答复。 如果将 PGOOD 引脚悬空、 我认为 OV 和 UV 也会影响输出行为。 在当前的硬件结构中、监控器 电源 IC 正在监测所有电源轨 OV 和 UV、我们预计 输出上不会出现任何冲突、但 监控器 电源 IC 接管控制除外。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    感谢您的反馈。

    您能否再次确认您的陈述? 如果 PGOOD 保持悬空、它会影响输出吗? 或应用?  

    不连接 PGOOD 在任何方面都不会影响输出电压行为。 但是、应该状态寄存器会标记 Vout 高于或低于调节阈值的任何事件(请参阅下表)。 如果忽略此数据、并且您的系统依赖外部监控器来监控输出电压的状态、那么我预计不会有任何问题。

    我会给您发送一封电子邮件、以便我们可以离线讨论此主题的详细信息吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将邮件脱机发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    已注意。 稍后我会给您发送一封电子邮件。

    顺便说一下、我现在关闭该主题。

    此致、

    Excel