This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXG8042-Q1:RMII、MDC、MDIO 隔离

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TXG8042-Q1, TXG8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549841/txg8042-q1-rmii-mdc-mdio-isolation

器件型号:TXG8042-Q1
主题中讨论的其他器件: TXG8042TXG8122

工具/软件:

您好的团队、

我想将 RMII 和 MDC/MDIO 接口线路的 GND 与 SoC 和 100BaseT-T1 PHY IC 分开。  

我找到了 TXG8042-Q1(必须使用汽车 Q100)、但它只支持全双工 I/O、而不支持 MDIO。

您能否建议采用将 RMII 和 MDC/MDIO 信号分开的建议配置?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    目前、TXG8042 用于 SPI/UART 的 CMOS 推挽器件。 我们还提供了 TXG8122、该产品适用于开漏应用、但专用于 I2C。 目前、我们没有专门针对 RMII/MDC/MDIO 信号的任何内容。  
     
    SoC 和 PHY IC 之间是否存在接地电位差?  

    谢谢、

    Sadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sadia-San:

    是、SoC 和 PHY 之间存在接地电位差。  
    它似乎可用于 RMII 信号、但 MDIO 面临挑战、我的理解是否正确?

    隔离接口产品系列中是否有推荐的器件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuji-san:

    我看到您已经发送了一封有关此问题的电子邮件、让我关闭主题、我们将通过电子邮件进行跟进。

    谢谢、

    插孔