This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9536:MPN PCA9536DGKR 的电阻下拉

Guru**** 3020170 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549929/pca9536-resistance-pull-down-for-mpn-pca9536dgkr

部件号:PCA9536


工具/软件:

我们谨此致函、请求对 Texas Instruments 器件 PCA9536DGKR 的澄清。 我们确定了两种在应用中表现不同的标记变体。 为了使我们的设计正常运行、元件必须具有内部下拉特性。 标记为 2A TI 7CF 的器件表现出这种正确的行为、从而导致我们的外部 200kΩ 电阻器在电路中测量近似 60kΩ。 但是、标记为 520L 7CF 的器件似乎缺少此特性、因为相同的电阻器会测量其完整 200kΩ 值。 您能否确认 520L 7CF 是否是此器件型号的可接受型号、如果是、请解释为什么其电气行为与符合我们要求的 2A TI 7CF 批次不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thushanth:

    您能否确认测试方法? PCA9536 具有内部 100k Ω 上拉电阻器、它们是否在标记为  2A TI 7CF 和 520L 7CF 的两个器件上启用?  

    此致、

    插孔