This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:时钟输出问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549477/dp83tg720r-q1-clock-output-issue

器件型号:DP83TG720R-Q1


工具/软件:

对于启用 PHY 输出 125MHz 时钟、我将地址  0x453  的值写入 0x21 以启用时钟输出。

我想知道

1.时钟是否需要 PLL 锁定?

2.如果电压不稳定,我启用时钟输出,它会影响时钟精度,是否稳定?

3.启用时钟输出后,我需要在软件中等待片刻,然后继续初始化序列,通信正常。 但如果不等待、将会丢失一些数据。

你能给我一些好的建议吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cui、

    125MHz 基于 25MHz 输入晶体时钟。 电压必须保持在建议运行条件内、时钟输出和器件才能正常工作。

    您能说明这个 125MHz 时钟的用途吗?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、!它 用于我们运行的 MCU eth 模块的基础时钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cui、

    必须进行寄存器配置、才能将 125MHz 时钟作为 PHY 输出。 MCU 可能期望 125MHz 立即可用、这就是为什么需要延迟才能避免数据丢失的原因。  

    理想解决方案是使用分立式 125MHz 时钟发生器为 MCU 供电、而不是使用 PHY 输出。  

    谢谢、

    David