This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:为什么要强制设置 IO_CTRL2 默认值以启用时钟输出

Guru**** 3016300 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550514/dp83tc811r-q1-why-the-io_ctrl2-default-value-to-be-set-forcely-to-enable-clock-output

器件型号:DP83TC811R-Q1


工具/软件:

您好支持团队:

DP83TC811R-Q1 PHY 中遇到奇怪的情况、

PHY 启动(由 RESET 引脚控制)后、CLKOUT 引脚无信号输出、

只有在将寄存器 0x0463 设置为  0x0001 后、才能从 CLKOUT 引脚读取时钟信号  

正如您的数据表所示、该寄存器默认值为 0x0001、  

我有疑问、为什么需要将寄存器设置为默认值来触发输出 XI 时钟? PHY 默认值是否无效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yetao:

    0x463 = 0x0001 是默认值。 我已经在 EVM 上确认了这一点。

    在写入寄存器 0x463 之前、您是否可以先回读寄存器 0x463? 价值是多少?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们注意到、在完成 Open Alliance 规范配置后、我们禁用时钟输出、这是周期性行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yetao:

    很高兴您找到了这个问题。  

    谢谢、

    David