This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:IATF16949 认证

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548710/ds90ub948-q1-iatf16949-certification

器件型号:DS90UB948-Q1


工具/软件:

请帮助提供下表所需的数据并附上 IATF16949 认证的扫描文档。 谢谢你。

制造商名称

制造商器件型号

器件型号

说明

标准零件/自定义零件

文档类型

证书编号

有效起始日期

有效截止日期

附件

ti

ADS1015QNKSRQ1

030.90002.005

IC A/D 2~5.5V SMD UQFN-10 SMF/HF GP ADS1015QNKSRQ1 TI

ti

AM6202ATGFHIAMCRQ1

001.90036.005ft

IC MPU 1.8/3.3V SMD FCBGA441/HF GP AM6202ATGFHIAMCRQ1

ti

LMQ62440APPQRJRRQ1

029.90057.005

IC 直流/直流 36V SMD VQFN-HR GP LMQ62440APP-Q1 TI 4A

ti

TPS61088QRHLRQ1

029.90058.005.

IC 直流/直流 2.7~12V SMD VQFN20 GP TPS61088QRHLRQ1 10A

ti

DS90UB948TNKDRQ1

015.90013.005.

IC 接口 3.3V SMD WQFN64 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    948 不是根据 IATF 认证开发的。  

    948 支持功能安全、并提供安全文档(功能安全时基故障率计算,引脚 FMEA、FMD)。

    要获取适用于 948 的这份功能安全文档、请 联系您当地的 FAE、访问 FPD/并在那里申请文档。  

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chen-Yu


    我认为第一个器件的这个问题应该已路由到 DCC-PADC、而不是 DCC-DAC。

    与其他器件类似、ADS1015QNKSRQ1 也仅具有功能安全功能。 该器件包含相关的功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 文档、这些文档可在产品文件夹中找到。


    Joseph Wu