This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:我想连接到 AM5708 的 I2C

Guru**** 3013470 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550736/tusb8041-i-want-to-connect-to-the-i2c-of-the-am5708

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: AM5708

工具/软件:

我想使用 AM5708 的串行通信来更改 TUSB8041 的 PWRONx 设置等、但 TUSB8041 似乎无法执行

I2C 从设备通信、因此我将通信视为 SMBus 从设备。

我是否应该将从器件地址设置为 SMBA1 和 SMBA2 值? 此外、我认为 CLK 和 DAT 线路上也需要上拉电阻;您能告诉我合适的值吗?

似乎将 SMBUSz 设置为“0"将“将启用 SMBus 通信、但它指出:“当 SMBUSz = 0 时、此引脚用作 SMBus 主机的串行数据接口。“

如何将 TUSB8041 设置为 SMBus 从器件?

我目前正在进行设置、因此我希望在评论中得到快速答复。

此致、

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Hiroshi   

      对于 TUSB8041、I2C 是主器件、主要用于外部 EEPROM。 SMBus 是接收器、因此您可以通过将 SMBUSz 引脚设置为低电平来在 SMBus 模式下更改集线器配置。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您发送编修。

    我一般都理解。

    我是否可以使用外部上拉或下拉至从器件地址来设置 SMBA1 和 SMBA2 引脚?

    此外、我认为 CLK 和 DAT 线路需要上拉电阻、因此请告诉我合适的值。

    我想 I2C 是关于 4.7kΩ 的。

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Hiroshi  

      在 SMBus 模式下、引脚 39 为低电平、需要 在引脚 37 和 38 上使用 4.7k 上拉。

     SMBus 地址基于 GANGED 或 FULLPWRMENT 的状态。

    好极了

    Brian