This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:AM26C31IDR SFAB 和 RFAB 材料之间的比较

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550939/am26c31-am26c31idr-comparison-between-sfab-and-rfab-materials

器件型号:AM26C31


工具/软件:

您好的团队、

请提供 SFAB 和 RFAB 材料之间的 AM26C31IDR 的比较表。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Freddy、

    这是为哪个客户提供的、我们是否与他们签订了有效的 NDA?

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    这适用于 Delta Electronics、我们提供了一个有效的 NDA、 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    请参阅以下内容。 与旧芯片相比、新芯片具有更好的性能(更宽的 VoD)。  

    - Bobby