This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548APWR — 不同引线框

Guru**** 3013510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1551254/tca9548a-tca9548apwr--different-lead-frame

器件型号:TCA9548A


工具/软件:

尊敬的团队:

美好的一天!

在这里、我 在不同的 DC 购买了 TCA9548APWR 两次、但 COO 是同一个国家/地区、我们的 QC 团队发现、 如下面的 pic 所示、X 射线结果在引线框中不常见、您能帮助澄清它们是否都可以? 它会影响拟合形式吗? 在 TI 器件中、这是正常情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SELA:

    您能否为您 X 射线的器件提供批号或 LTC? 这将有助于我进一步深入了解这一点!

    谢谢、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katy:

    感谢您的反馈。 很抱歉、我现在无法获得批号。 但我知道 X-RAYED 2pcs 都是在马来西亚制造的,他们的生产日期代码是 2509+5 和 2511+5(pic 在右边),这是有帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SELA:

    没关系。 我能够找到信息以确认 LF 中的此更改是预期的! 这不应影响形状/配合/功能。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katy:

    非常感谢!