This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:禁用失效防护?

Guru**** 3013400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550875/thvd1450-disable-failsafe

部件号:THVD1450


工具/软件:

尊敬的收发器团队:

我的客户正在使用 THVD1450DR、想知道是否有办法禁用失效防护功能(据我理解,该功能通常为高电平有效)。 在他的最后,空闲是特别不必要的

添加电阻器会禁用这种情况、还是他可以采取一些措施来实现这一点?

谢谢、我期待得到答复。 如果您需要我或客户提供的其他信息、请告诉我。

此致、

-Fatima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fatima、

    当与总线断开、短路或当前未被驱动时、这种内部失效防护只会使输入接收器变为高电平。 如果您的客户不希望这样做、您可以通过使用上拉和下拉电阻器强制施加一个负电压高于–200mV 的差分信号。 遗憾的是、这不会“禁用“、只会阻止它在 0V 时空闲。 有没有一个具体的原因,它是不需要在他的最后?

    此致、  
    Leah Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我收到这是客户的跟进、这可能有助于我们了解他为什么不希望高活跃度。


    “我衷心感谢您的帮助。  由于失效防护通常会置为高电平有效并这些天内置于大多数器件中、因此我们最简单的做法是在每端的输入和输出端放置一个简单的反相器  这将有助于防止收发器产生不必要的高电平有效输出。  该器件并非以传统方式使用、这就是失效防护出现问题的原因、而是只是在线路末端打开器件。  您可以看到为什么失效防护会有问题。  

    如果您发现此方法存在问题、请告诉我。  我很感谢你们的帮助。“

    如果您需要我或客户提供任何其他详细信息、请告诉我。 谢谢!

    -Fatima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  
    如果 他担心失效防护会导致空转、那么我建议使用我之前建议使用的上拉和下拉电阻器、或者他建议的逆变器。 如果 总线上有许多器件、我建议由于负载原因而坚持使用逆变器、但如果没有、我建议使用逆变器。

    我想强调失效防护的重要性。 您需要具有失效防护功能才能获得准确的 R 值、没有它、您的值就会是 错误。  我不清楚它的使用方式和具体的原因、但他可以查看我们的器件是否具有基于计时器的失效防护功能(如果偏移是一个问题)或我们未实现失效防护的旧 sn65hvd 器件。  

    我希望这可以解决问题、如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Leah Jones