This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:TUSB7320

Guru**** 2813605 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550993/tusb7340-tusb7320

器件型号:TUSB7340
主题:TUSB7320 中讨论的其他器件

工具/软件:

我使用 TUSB7320 器件。   我看到 Vcore 的规格冲突。  是 1.05V 还是 1.1V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    对于 VCORE、您也 指 1.1V 电压轨、对吗?

    建议该电源轨介于 1.045V 和 1.21V 之间。 只要满足最低电源条件、VCORE 就可以在 1.05V 下运行、但我们通常建议该电源轨使用 1.1V 电压。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    没问题。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Ryan