This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES960:集成 Arducam V3Link 适配器与 AM68A 的定制电路板原理图审阅请求。

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: AM68A, TSER953, TDES960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1545647/tdes960-schematic-review-request-for-custom-board-integrating-arducam-v3link-adapter-with-am68a

部件号:TDES960
Thread 中讨论的其他器件:AM68ATSER953

工具/软件:

您好 TI 社区、

我正在开发一个基于 AM68A 参考设计的定制电路板。 原始基准仅支持两个摄像头输入、但我的应用需要连接 三个摄像头 。 为了实现这一点、我使用了 Arducam V3Link D 沟道适配器板 、后者使用 TI 的 FPD-Link III SerDes 解决方案( TDES960RTDR 解串器)。

已尝试配置:

  • 创建自己的连接 3 个摄像头连接到单个 Arducam V3Link 适配器 、我无法可靠地实现高分辨率视频流。

  • 连接时自动重置 在一个适配器上安装 2 个摄像头、在另一个适配器上安装第 3 个摄像头 、系统在高分辨率模式下工作正常。

根据这个观察结果、我决定将 Arducam V3Link 适配器电路直接集成到我的定制电路板中。 我已经创建了 原理图 使用进行这种集成 TDES960RTDR 数量 DS90UB953 串行器

请求:

是否有 TI 团队或社区的人员请查看我的原理图以了解正确性、信号完整性、功率要求和任何潜在的配置问题、尤其是关于:

  • 多摄像头同步

  • 到 AM68A 的 CSI/DSI 路由

    为串行器/解串器提供 PDB、GPIO 和 I2C 处理

  • FPD-Link III 布局注意事项(同轴电缆/STP 布线)

我随附了原理图 PDF 以供您审阅。

Arducam.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们。 请注意、TDES960 属于 V3Link 产品系列、DS90UB953 属于 FPD-Link 产品系列。 这些产品系列不能相互兼容、TDES960 和 DS90UB953 不应配对使用。 TDES960 的正确串行器是 TSER953。 但是、TSER953 具有与 DS90UB953 相同的引脚排列、因此不需要更改外设元件、只需更改串行器的器件型号。

    尽管如此、仍然可以完成对 TDES960 的审查、但请注意、只能审查与 TDES960 直接相关的部分。 要查看电源树、请为电源团队创建不同的 TT(TT 将根据所选的零件号分配给相应的团队)。 要确认、所需的系统是两块电路板、每块都带有 TDES960。 第一块板将连接 2 个摄像头、第二块板将连接 1 个摄像头。 这是正确的吗? 每个电路板是否会有单独的 AM68A SoC? 审核需要 3-4 天、但请参阅以下关于配置问题的反馈:

     

    • 多摄像头同步
      • 要同步摄像头、可以使用帧同步信号。 帧同步信号是由系统(通常为解串器或 SoC)生成并发送到摄像头的信号。 摄像头将使用接收到的信号输出数据。 由于每个摄像头使用相同的同步信号输出数据、因此所有输出数据都将同步。 解串器将通过反向通道将信号发送到每个伙伴串行器、然后每个串行器将信号发送到相应的摄像头。 帧同步信号可以由解串器生成、也可以通过 GPIO 引脚从 SoC 发送到解串器。 有关帧同步的更多详细信息、请参阅 TDES960 数据表的第 7.4.24 节。
    • 到 AM68A 的 CSI/DSI 路由
      • TDES960 仅支持 CSI 数据、不支持 DSI。 对 CSI 布线进行布线时、请遵循 TDES960 数据表第 8.5.1.3 节中的指南。
    • 为串行器/解串器提供 PDB、GPIO 和 I2C 处理
      • 每个串行器和解串器都有特定的电源序列、必须遵循这些序列才能正常运行。 电源序列包括 PDB 信号、所有电源信号、有时还包括 GPIO。 每个器件的电源序列可在“典型应用“部分的器件相应数据表中找到。
      • 除了电源时序中的 GPIO 要求外、没有与 GPIO 引脚相关的特定要求。 GPIO 引脚可配置为用作输入或输出、甚至可以在未使用时保持悬空。
      • 伙伴解串器和串行器可以使用 I2C 自动通过反向通道和正向通道进行通信。 要注意这一点、串行器和解串器必须具有稳定锁定。 器件的 I2C 地址在上电期间根据 IDX 引脚上的电压进行设置。
    • FPD-Link III 布局注意事项(同轴电缆/STP 布线)
      • 进行 FPD-Link 布线时、请遵循 TDES960 数据表第 8.5.1.2 节中的指南。 同轴电缆和 STP 配置确实需要不同的硬件配置。 确保 RIN+/-和 DOUT+/-布线的布线和物理终端与所需配置对齐。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请在下面查找有关 TDES960 部件的反馈。 此反馈适用于原理图中的两个 TDES960。

    • 建议在 RIN+/-引脚上使用额定电压为 50V 的电容器
    • 建议通过将每个相应未使用端口的 RX_PORT_CTL 控制位设置为 0 来禁用未使用的 RIN 端口
    • 建议验证 4.7k 上拉电阻是否适合系统的 I2C 总线
    • IDX 引脚当前编程为选择 I2C 地址 0x30/0x60(7 位/8 位)。 如果这是所需的地址、请忽略
    • MODE 引脚当前经过编程、可选择 CSI-2 非同步模式。 如果这是所需的模式、请忽略
    • 不清楚 R1 是否要作为未来铁氧体磁珠的占位符、但 VDDIO 仅需要电容器、而不需要铁氧体磁珠或其他元件
    • 验证 25MHz 时钟是否适合系统。 REFCLK 会影响 CSI 输出速度和正向通道速度。 此外、验证 25MHz 信号是否可以满足器件数据表第 7.4.4 节中的要求
    • 对于 CMLOUT 操作、正极端子和负极端子应具有 100 Ω 终端电阻。
    • 仔细检查电路板是否遵循电源时序要求(器件数据表的第 8.4.2 节)
    • 验证铁氧体磁珠是否满足 DCR <= 25 25 m Ω 且阻抗>= 120 Ω@ 100MHz
    • PoC 网络看起来与数据表中的网络类似、但建议验证/测试网络以确保性能按预期运行。
    • 请注意、两个 TDES960 器件均配置了相同的 I2C 地址。 如果两个解串器连接在同一 I2C 总线上、则可能会导致通信冲突。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在集成两个 TDES960 解串器(每个解串器连接到 Arducam V3Link 适配器)的基于 AM68A 的定制电路板的审查反馈中、注意到以下情况:

    “两个 TDES960 部件都配置了相同的 I²C 地址。 如果两个解串器连接在同一 μ I²C 总线上、则可能会导致通信冲突。“

    在我们的设计中、AM68A 具有 两个独立的 CSI 接口 、每个都有自己的 n ü I²C 连接路由 分离的 I²C Ω 多路复用通道 。 每个 TDES960 都连接到不同的多路复用器地址

    I²C I²C Ω 线路通过单独的多路复用器通道进行隔离、因此是否仍需要为两个 TDES960 器件分配不同的 0 Ω 地址? 或者、将两者都保留在默认地址而不造成冲突是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果器件位于完全独立的 I2C 总线上、那么这是可以的。 只有当两个器件能够接收相同的 I2C 事务时、才会发生冲突、因为这两个器件将尝试响应导致冲突的同一地址。