This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:不同的标签格式 — COO 信息

Guru**** 3013310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1551070/tps54360-different-label-format---coo-information

器件型号:TPS54360


工具/软件:

通常、左上角的“COO:xxxx“或“ADE IN XXXX“、即位于“Texas Instruments“的正下方。

完全空白、不在此处显示任何 COO 信息是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard


    我将在内部查看、然后返回给您。

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard


    您能否分享大量详细信息以进行验证?

    您可以使用私人消息功能来保密  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    很遗憾、它已被擦除、因此我无法提供详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard

    如果没有批号、则很难进行验证。  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare