This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:POR 期间的内部上拉电阻器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9555, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550921/tca9535-internal-pull-up-resistor-during-por

器件型号:TCA9535
主题中讨论的其他器件:TCA9555

工具/软件:

尊敬的团队:

从 Nvidia 问题、TCA9555 在 POR 期间由内部电阻器上拉。 您能否在 POR 期间确认内部上拉电阻(在 IC 内)? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    TCA9535 在 I/O 上没有任何内部上拉电阻器 — 如果客户正在寻找与内部上拉电阻器等效的器件,请参阅 TCA9555。

    由于 TCA9535 不包含任何内部上拉电阻器、因此请注意任何未使用的 I/O 引脚都需要上拉/下拉电阻器(~10k Ω)、以便在这些引脚上设置已知状态。 如果不可行、您还可以将未使用的 I/O 端口配置为输出、以纠正悬空 CMOS 输入违例。  

    此致、

    插孔