This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4411:有关中的 RS RS-485 半双工自动模式支持的查询

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1426, THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550035/thvd4411-query-regarding-rs-485-half-duplex-auto-mode-support-in

器件型号:THVD4411
主题中讨论的其他器件:THVD1426THVD1406

工具/软件:

尊敬的[收件人姓名/支持团队]:

我们目前正在使用 THVD4411RGER 添加收发器。

请您确认该收发器是否支持 自动模式下的 RS - 485 半双工通信

请你就此事作出澄清。

此致、
Yovel Raja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “自动模式“的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自动数据方向控制 自动流量控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yovel:

    器件本身没有内部寄存器来自动为您执行此操作。  

    在半双工模式下、如果将 DTR/RTS 引脚连接到 DIR 引脚、那么在自动数据方向控制 或 自动流量控制 模式下使用这些引脚的处理器/MCU 可以在驱动器和接收模式之间切换。 本质上、DIR 引脚类似于 RS485 DE/RE#引脚、已短接在一起。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    TI 是否有任何具有自动数据方向控制或自动流控制功能的收发器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD1406/THVD1426 是一款具有自动方向控制功能的 RS - 4xx 收发器。
    没有这样的收发器也支持 RS –232。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Clemens 指出的、我们只有 THVD1406/1426 作为可以执行自动方向控制的器件。  

    大多数 MCU 都有 UART 的自动方向、您只需将 RTS 或 DTR 连接到 RS485 DE/RE 引脚...  

    - Bobby