This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:DS280BR810 与 DS280MB810 之间的差异

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, DS280BR820, DS280BR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550199/ds280br810-the-difference-between-ds280br810-and-ds280mb810

器件型号:DS280BR810
主题中讨论的其他器件:DS280MB810DS280BR820

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户遇到 DS280MB810 问题。

背景是: 与  竞争对手的设计一样、我的客户设计使用转接驱动器将 XGE 信号从 Kunpeng 920 (CPU) 直接路由到光学模块。 但是、 他们在建立 XGE 链路时遇到了困难、而 竞争对手的工作正常。

硬件的区别在于、我的客户使用 的转接驱动器是 DS280MB810、而其竞争产品是 DS280RB810ZB。

因此、我想问:DS280 之间的转接驱动器功能有何区别 Mb 810 和 DS280 BR 810? 这是否是链路故障问题的可能原因?

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    这些器件非常相似。  一些主要差异:

    - DS280MB810 在 TX 上没有交流耦合电容器。  我们预计这将比 DS280BR810 提高性能、因为这一差异也是 DS280BR810 和 DS280BR820 之间的主要差异。

    - DS280MB810 只有一个线性信号链,而 DS280BR810 则具有线性信号和具有 TX FIR 的限制信号链。  根据通道的不同、限幅信号链可能是有利的。

    - DS280MB810 具有交叉点

    问题:

    -您的客户是否在 DS280MB810 上调优了 CTLE?

    -您的客户是否在 SFP 端口进行过任何眼图测量?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    您能帮助详细说明如何调整 CTLE 吗? 朝哪个方向?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    通常、CTLE 指数迭代到、通过最优眼图或 BER 来识别设置。

    编程指南的“调整均衡电平“一节详细介绍了调整 CTLE 的过程。

    谢谢、

    Drew