This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:AM26C32 的功率限制电阻器和失效防护电路

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550486/am26c32-power-limiting-resistor-and-fail-safe-circuit-for-the-am26c32

器件型号:AM26C32


工具/软件:

我对 AM26C32 的设计有一些问题。

  1. 我考虑使用外部失效防护电路。 我计划将 Vcc 连接至正极侧、并使用一个电阻器将 GND 连接至负极侧。 我打算使用 288kΩ 的内部上拉/下拉电阻器和 12kΩ 的输入阻抗来计算电阻值。 288kΩ 电阻器的容差范围是多少?

  2. 实现失效防护电路时、是否需要功率限制电阻器? 如果是、电阻器阻值应该是多少?

“我非常感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 Parker Dodson 的响应。

    “此外、根据规定、上拉电阻器的电阻值可以使用以下公式确定。 原来的公式是什么,对它应用了什么样的变换?“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在考虑使用外部失效防护电路。 我计划将 Vcc 连接至正极侧、并使用一个电阻器将 GND 连接至负极侧。 我打算使用 288kΩ 的内部上拉/下拉电阻器和 12kΩ 的输入阻抗来计算电阻值。 288kΩ 电阻器的容差范围是多少?

    我认为内部上拉和下拉电阻的容差可能高达 25%、但通常外部失效防护电阻器非常小、基本上可以忽略它们。  

    实现失效防护电路时是否需要功率限制电阻器? 如果是、电阻值应该是多少?

    客户通常会在输入端前面放置一个 10 欧姆的小型电阻器、以防出现可能损坏器件的大型瞬态事件。 这不是必需的、但取决于应用或预期、取决于是否可能出现较大的瞬态。 我通常看到 10 欧姆。

    "此外“此外、还规定可以使用以下公式确定上拉电阻器的电阻值。 原始公式是什么、应用了什么类型的变换?“

    https://www.ti.com/lit/an/slyt324/slyt324.pdf?ts = 1754602842600&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    本文档介绍了如何计算外部上拉电阻和下拉电阻。

    我认为帕克派生的方程是他自己做的。  

    - Bobby