This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:A 侧上拉电阻

Guru**** 3012750 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550832/tca9509-pull-up-resistor-on-a-side

部件号:TCA9509
主题中讨论的其他器件: TCA9617B

工具/软件:

您好专家、

我的客户遇到了有关 TCA9509 应用的问题。 从数据表中、端口 A 应具有内部电流源、这样就不需要外部上拉至 VCCA。 但是、 主设备 审查和反馈的供应商建议添加上拉电阻器、我的客户确实看到在之前的设计中在端口 A 上连接了上拉电阻器。因此、我想确认在端口 A 上添加上拉电阻器应该仍然可行或不可行。 添加电阻器是否存在任何风险?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海亮:

    是的 — 由于该侧存在内部电流源,因此外部上拉电阻器不应放置在该缓冲器的 A 侧。 如果上拉电阻是绝对要求、我们可以查看 TCA9617B 或 TCA9980x 等在 A 侧允许上拉的不同缓冲器。  

    如果客户坚持使用 TCA9509 和 A 侧的外部上拉电阻、请注意它们必须足够大、以便 A 侧器件必须能够将线路拉至 0.11V 以下。 如果 A 侧的驱动器足够强、能够将来自外部上拉电阻和 TCA9509 的内部 1mA 源的电流灌入、并将 VIL 保持到 I2C 缓冲器中、那么这可能会起作用。  


    此致、

    插孔