This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:需要硬件支持

Guru**** 3013310 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1512, P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550045/p82b96-required-hardware-support

部件号:P82B96
主题中讨论的其他器件:THVD1512、

工具/软件:

尊敬的德克萨斯团队:

我正在搜索用于长长度应用 (30 mtrs) 的 I2C 扩展器/ SPI 扩展器。 我找到了 p82b97、但不适合。 可以为 X 射线系统建议任何器件。

要求:MLX90395 传感器通过 I2C/SPI 总线连接到 MCU 传感器距离 MCU 大约 30m。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么 P82B96 不适用? 它可以与 THVD1512 等多个收发器配合使用、通过 THVD15422 传输 I²C Ω 信号 RS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。 SIR 我需要耐辐射 i2c 扩展器(X 射线系统)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gangula、

    您能否确认是否需要 SEP/IO 扩展器 EP 或用于转接驱动超过 30m 信号的缓冲器?  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     耐辐射 IC、用于驱动高达 30mtrs 的模拟信号(传感器输出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gangula,

    我们的产品系列目前没有 I2C/SEP 级的 EP 缓冲器。 如果您想分享其他详细信息、请在此处提供、或直接联系您的 TI 现场联系人、我们可以在此进行讨论。  


    谢谢、
    插孔