This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVCP22A-SP:最大静态电流消耗

Guru**** 3014930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550475/sn55lvcp22a-sp-max-quiescent-current-draw

部件号:SN55LVCP22A-SP


工具/软件:

您好、

根据图 6-2、对于 25°C、作为频率函数的电源电流相对平坦、位于 60mA 周围。
根据数据表第 6.5 节、静态电流为 60mA(典型值)和 87mA(最大值)。  典型值是在 25°C 和 3.3V 条件下记录的。

1) 规定的最大电流消耗的条件是什么?   是否可以安全地假设这是温度的函数?  (即 MAX 是否为 125°C?)
2) 假设与温度相关、您是否有任何电源电流与温度的数据?  它是否与温度升高呈线性关系?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:  

    电气特性上的最小值和最大值是在建议运行条件下测得(第 6.3 节)、如表头所述。 其中包括–55°C 至+125°C 的温度范围。 遗憾的是、我们没有电源电流与温度的典型曲线。 但是、电源电流将随温度升高而增加、因此您可以使用最大电流值(与裕度相比是规格)作为设计的上限。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    感谢您的答复。

    有关其他背景信息、我们使用数据表参数进行器件应力分析。  如您所示、我们确实从数据表最大电流的上限开始、但是在降额后、我们将超过功率耗散的应力限值。

    在热性能方面、我们的设计未在 125°C 上限下运行 、因此我们假设较低的电源电流消耗低于数据表最大值是合理的。  例如、 我们能否假设线性关系并为我们假设的工作限值内插电源电流?  TI 会不鼓励采用这种方法吗?和/或您可以提供任何指导吗?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick、

    不用客气。 然而、您提到的线性插值通常是一个合理的经验法则、并非总是能保证实现。 一些器件将更多地具有对数或指数曲线、具体取决于器件的架构。  

    我是否正确理解您是在低于 125°C 的环境温度下运行我们的器件、并且您看到电源电流超过 87mA? 如果不是 125°C、工作温度是多少? 您可以分享的任何测试条件在此处都会有所帮助。  

    此致、

    马特