This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E0B04:符合 IEC61000-4-5 的等级是多少?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E0B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1548742/tpd1e0b04-what-level-to-meet-iec61000-4-5

器件型号:TPD1E0B04


工具/软件:

TPD1E0B04 数据表表明其符合 IEC61000-4-5 1.7A 标准。

 IEC61000-4-5 可满足哪一个等级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gordon:

    您所需的 IEC61000-4-5 保护级别取决于您的应用。 能否详细介绍一下您的终端设备?

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的答复、  

    终端设备是室外 Wifi-6e AP。 我想将   TPD1E0B04 放置在天线和射频前端之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gordon:

    您是否遵循此设计的任何标准、如 IEE802.11? 这是否也是以太网供电应用?

    我无法使用该标准、但您的室外接入点可能属于具有 IEC 61000-4-5 和 IEC 61000-4-2 规定的瞬态要求的特定终端设备类别。  

    此致、
    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    是的、它遵循 WiFi 6e 标准、不使用 POE。  我们使用 外部交流/直流适配器。

    我想用  TPD1E0B04 保护射频输入、  

    请查看数据表规格。 “IEC61000-4-5 1.7A。“  并满足什么级别、0.5KV、1KV、2kV、4KV (IEC 61000-4-5 )?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gordon:

    除了小型传感器应用之外、这不符合 IEC61000-4-5 中的任何标准级别。

    这是我们的 “揭秘浪涌保护 “应用手册中的一个片段  

    只要不需要高于 1.7A 或更高 8kV IEC 61000-4-2 的 IPP、TPD1E0B04 适用于保护射频输入。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    IEC61000-4-5 显示了源发生器的最大值 阻抗是 42 欧姆,它不是 “小传感器“型。

    或者、我的 IEC61000-4-5 标准是旧版本 ;2005-11?   

    您能否分享 用于  IEC61000-4-5 设计的 TI TINA 仿真工具的任何示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gordon:

    除非 Wifi6e 标准中另有说明、否则 40 欧姆电阻可能适用于射频输入。

    我没有 IEC61000-4-5 模型方便使用的 SPICE 模型、但这是一个系统级测试、其中 PCB 寄生效应和其他元件会影响结果。 建议在实际 PCB 上使用 IEC61000-4-5 发生器进行此测试。  

    此致、

    Sebastian