This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:회로도 검증을 요청 드립니다 Ω。

Guru**** 3013360 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550489/sn65dsi84-q1

器件型号:SN65DSI84-Q1


工具/软件:

4페이지의 U12 (SN65DSI84-Q1)과 CN5의 회로도 검증을 요청 드립니다 Ω。

1. 현재 CN5에 LCD Panel을 연결해도 안켜지고 있습니다。

2. U12의 15 引脚 (SCL)과 16 引脚 (SDA)에 클럭이 없으며 3.3V 高电平 상태입니다。

3. CN5의 16、17 Pin과 32,33Pin은 1.25V 高电平 상태이며 클럭이 없습니다

바쁘시겠지만 빠른 회신을 기다리고 있겠습니다 μ s。

감사합니다 μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Park、

    如果您希望我们进行检查、请分享电路图文档。

    您能告诉我们目前的问题是什么吗?  

    SCL 和 SDA 引脚应具有 I2C 上拉电阻、通常 4.7k Ω 电阻上拉至 1.8V。并且该引脚应连接到主机控制器的 I2C 总线以对器件进行编程。

    您能解释一下 没有时钟的引脚 16、17 的含义吗? 引脚 16 为 SDA、引脚 17 为 REFCLK、如果未使用、该引脚可以连接至 REFCLK 源、或通过外部电阻器下拉至地。 请分享相应的原理图。


    若要对器件进行编程、您可以使用 DSI 调 谐器工具:SN65DSI83:所需的 DSI 调谐器工具 

    本应用手册包含编程指南: https://www.ti.com/lit/an/slla332b/slla332b.pdf


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4페이지의 U12 (SN65DSI84-Q1)과 CN5의 회로도 검증을 요청합니다 Ω。

    1.현재 CN5에 LCD 패널을 연결해도 LVDS 신호 출력이 없습니다。

    2. CN12의 38、39핀과 53,54핀은 1.25V 高电平 상태를 유지하고 있습니다。

    e2e.ti.com/.../LCD_5F00_37IN_5F00_LVDS_5F00_51PIN_5F00_V1_5F00_20250729-_2800_1_2900_.pdf

     빠른 회신을 기다리고 있습니다 μ s。

    감사합니다 μ s。

    e2e.ti.com/.../LCD_5F00_37IN_5F00_LVDS_5F00_51PIN_5F00_V1_5F00_20250729-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jungkyu:

    请对寄存器进行编程以启用测试图形并检查输出。 需要根据显示分辨率 LVDS 设置、DSI 设置等配置寄存器 您能否分享客户当前如何对此进行编程?

    [引述 userid=“533059" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550489/sn65dsi84-q1/5967810

    若要对器件进行编程、您可以使用 DSI 调 谐器工具:SN65DSI83:所需的 DSI 调谐器工具 

    本应用手册包含编程指南: https://www.ti.com/lit/an/slla332b/slla332b.pdf

    [/报价]


    由于您提到没有 LVDS 时钟输出、显示当前为空白? 客户是否正在发送 DSI 视频并对器件进行编程? 请检查并共享寄存器配置。

    此外、请遵循数据表“8.4.2 Initialization Sequence“中共享的初始化序列。


    此致、
    Ikram