This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:设置 AD{0:3}

Guru**** 3013750 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111, DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549578/ds125br111-seting-of-ad-0-3

部件号:DS125BR111
主题中讨论的其他器件:DS100BR111、

工具/软件:

你(们)好

SMBus 地址线路是否能够在通电时更改、或是否需要 PWDN 来重新锁存它们?

我们在从 FPGA 上电后驱动 AD 线。

显示了数据表的详细说明。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我们正在检查这个问题、本周我们将回复您。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请完整阅读数据表、但未提及动态供电地址更改。 因为这会影响设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我手头没有 DS125BR111、但有 DS100BR111。  这些器件非常相似、因此我预计测试结果适用于 DS125BR111。

    根据我的测试、SMBus 地址在 POR 时锁存。  为了重新锁存地址、您需要对器件进行下电上电。

    测试:

    • SMBus 从模式下的 DS100BR111
    1. 在 AD [3:0]= 4b0000 的情况下为器件上电。
    2. 读取地址为 0x58 的寄存器 0x00-0x06:00 00 00 00 00 10.
    3. 更改为 AD [3:0]= 4b0001
    4. 读取地址为 0x58 的寄存器 0x00-0x06:00 00 00 00 00 10.
    5. 读取地址为 0x59 的寄存器 0x00-0x06: NACK
    6. 对器件执行下电上电
    7. 读取地址为 0x59 的寄存器 0x00-0x06: 08 00 00 00 00 10

    谢谢、

    Drew