This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306 与 TCA9416

Guru**** 3013440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9416, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1551418/pca9306-pca9306-vs-tca9416

Thread 中讨论的其他器件:TCA9416、 PCA9306

工具/软件:

您好的 团队、

客户正在设计一个 1.8V <--> 3.3V I2C 电平转换器电路。

它们以前使用 PCA9306、而在查看它们的电路时、我建议根据我们的注释理解、使用 TCA9416。如下面的链接所述、TCA 器件更好、更推荐使用。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1304261/faq-what-are-the-differences-between-pca-and-tca-i2c-switches?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PCA%2520vs%2520TCA#

客户反馈认为 TCA9416 的延迟规格比 PCA9306 大得多、如以下所示。

TCA9416:

PCA9306:

您能帮助检查导致 TCA9416 延迟高得多的原因吗? 是否有 PCA9306 的推荐器件?

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    除了此处提到的两种器件的共享 passFET 架构之外、TCA9416 还引入了上升时间加速器。 因此、传播延迟略有增加。 但是、我不认为这是个问题、因为 I2C 信号本质上不是很快、因此差异是可以的。  

    PCA9306 具有小型 tpd 的原因是该器件只是一个 FET、用于在输入/输出之间断开和闭合以形成连接、因此两个端口之间的延迟周期非常小。  

    是否存在他们试图解决的特定问题?

    此致、

    插孔