This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:有关 AM26C31IDR 连接修改的查询

Guru**** 2693915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1551069/am26c31-inquiry-regarding-am26c31idr-connection-modification

器件型号:AM26C31


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

感谢您的支持。

我们想修改 AM26C31IDR 的连接、如随附的文档中所示。 您能否告知反相输出引脚保持开路是否会导致任何不稳定?

如果未使用 TC7SZ34F、LJ 的引脚 1 (N.C.)、是否可以保持未连接状态?

目前未连接任何元件、但输出端似乎有噪声、使其不稳定。

我们感谢您的帮助、并期待您的答复。

此致、

Takashi

T4846853.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出可以保持断开状态。  未使用的输入不得保持悬空。

    TC7SZ34F 的 N.C.引脚不应连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    这不会导致不稳定,但正如克莱门斯所说,如果它保持浮动,它可能会导致不稳定和功耗。 为了解决该问题、我们建议将悬空输出连接到 375 Ω 电阻接地。 是、NC 表示不应连接该引脚。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Leah Jones