This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2501EVM:TLK2501EVM

Guru**** 3016280 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549882/tlk2501evm-tlk2501evm

器件型号:TLK2501EVM
主题:TLK2501 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

我使用 TLK2501 EVB、RX 侧不稳定。

我的问题与 GTX_CLK 有关。

是否可以将 100MHz 正弦时钟用作 GTX_CLK 输入?

如果答案是肯定的、那么该时钟有什么特殊特性?

谢谢

Galit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Galit、

    我们正在研究这个问题、本周我们将回复您。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Galit、

    对于 GTX_CLK、需要考虑几点。

    • 上升/下降时间:对于 100MHz 正弦时钟、从 0.8V 到 2.0V 2.5Vpp 正弦波的上升/下降时间约为 1.6ns。  这略高于数据表中引用的标称值 (1ns)、但由于没有最小值/最大值、因此这应该没问题。
    • 建立/保持时间:与使用方形时钟相比、使用正弦时钟时、我相信您的建立和保持时间裕度可能更小。  如果发送设备的 VIH/VIL 电平与 TLK2501 的 VIH/VIL 电平不同、这也可能会带来挑战。
    • 抖动

    一般而言、我们认为应该可以使用正弦时钟、但我们建议进行一些评估、以确保符合数据表中建议的规格。

    谢谢、

    Drew