This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:数据未通过

Guru**** 2898830 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1546187/tusb1142-data-not-passing-through

器件型号:TUSB1142


工具/软件:

大家好、我做了以下原理图;我的所有 3.1 连接都来自从另一电路板焊接的导线。 这些导线很短、是 USB 90 欧姆导线。 数据表中考虑了电路板的布局、距离芯片的串联电容器至少有 0.4 英寸的空间、它们是直接的。 连接器 J1 使用我确定的定制电缆、因为我之前已经使用过它进行了测试、所以它是可靠的。 引脚 21(翻转)来自另一个板上的 GPIO 引脚、该引脚也与 TUSB1142 的逻辑匹配 (GPIO = 1 =选择 CC2、GPIO = 0 =选择 CC1)。 +3V3 也由电路板提供。

我目前的测试方法是将 J1 插入我的 PC、然后将闪存驱动器插入导线所在的 USB-C 插座。 从我在示波器上的观察,似乎数据可能通过芯片,但我的 PC 仍然无法看到闪存驱动器。 我尝试了将增益从低电平调整到高电平、然后介于两者之间、我尝试了打开/关闭 AEQ、我尝试移除串联电容器、并将 SLP_S0#拉至高电平、低电平甚至悬空、仍然无法找到数据未正确通过的问题。  

我不认为这是一个硬件问题,我做了草图的事情与更长的电线不是用于信号,并能够使它工作. 我认为有一个配置做得不对、我已经浏览过数据表好多次、重新阅读引脚说明、但找不到可能导致该问题的原因。

我的最终目标是使用该芯片传递 USB3.1 数据。 如果我做错了什么事、我希望能得到任何澄清。

如果有任何问题需要我澄清、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑 SSRX 线路上缺少的系列电容、我认为我不能完全地将这些电容塞进、但我已订购了具有这些电容的新电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享示波器上的数据吗?

    您是否尝试使用 TUSB1142 EVM、它可能具有您要寻找的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我目前无法分享波形、但我看到的是 RX 对上的电压恒定为 1V、应为闪存驱动器上的 TX 对。 当探测正在使用的电缆时、我看到了相同的东西。 尽管这是恒定的、但我认为仍然是一个数据信号没有传输任何内容、因为我确实看到在我测试的另一个电路板上发生了完全相同的事情、这个电路板上确实有数据通过。

    我确实考虑了获取评估板进行测试,但我不确定它可能有多有用,因为我正在处理的项目将是我公司的一个项目,我需要了解和了解我的错地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所使用的连接器的引脚排列是什么?  这是 Type-C 连接器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是一个 USB-C 插座、但这不是 J1 连接器。 USB-C 连接器连接到原理图中所示的安装孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“645211" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1546187/tusb1142-data-not-passing-through/5947766

    我目前无法分享波形、但我看到的是 RX 对上的电压恒定为 1V、应为闪存驱动器上的 TX 对。 当探测正在使用的电缆时、我看到了相同的东西。 尽管这是恒定的、但我认为仍然是一个数据信号没有传输任何内容、因为我确实看到在我测试的另一个电路板上发生了完全相同的事情、这个电路板上确实有数据通过。

    我确实考虑了获取评估板进行测试,但我不确定它可能有多有用,因为我正在处理的项目将是我公司的一个项目,我需要了解和了解我的错地方。

    [/报价]

    我们知道这个 1V 直流失调电压的来源吗? 如果您能够探测该引脚、我们应该会在 TX 引脚上看到 LFPS 波形。

    何时可以看到一些示波器捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我不知道 1V 失调电压的来源。

    下面是我设法在 USB-C 插座的 TX2+上捕获的波形、在我分享的原理图中应该是 H3。  

    自昨天以来、我调整了我的配置、我设置的配置如下:

    AEQENZ = 1

    MODE = 0

    A0 = 1

    A1 = F

    EN = 1

    CEQ0 = F

    CEQ1 = F

    SLP_S0#= F

    AEQCFG = F

    EQCFG = F

    VIO_SEL = F

    我更改此设置的原因是为了与评估板设置上的内容匹配、但这仍然不起作用。 为了避免事情变得多毛、除非需要、否则我不会再调整配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享该测试的系统方框图?  

    示波器的采样率是多少/所使用的探头是否适合高速信号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅随附的方框图、如果有任何不确定之处、请告知我。 GPIO 引脚具有 10K 上拉至+3V3 的上拉电阻。 主 PCB 上的所有数据连接都来自 USB-C 插座、然后 TUSB1142 通过电线引出到 PCB 上。 TUSB1142 PCB 底部的 TX+/-和 RX+/-对是 J1 连接器。  

    采样率应为  5.00 GS/s、记录点为 100k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试更换电路板上的 TUSB1142?

    我在 USB 总线上看到直流失调电压的唯一时间是在 ESD 损坏之后。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板没有电击、我处于 ESD 保护环境中、但是如果该偏移是由 ESD 损坏引起的、我仍会更换它。

    是否有任何因素可能阻止 TUSB1142 工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从所提供的原理图片段中可以看出、我看不到任何会导致这种情况的因素。

    您能否发送完整的 PDF 文件、以便我再次确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../USB-Panel-CC-Adapter-Board.pdf

    尊敬的 Vishesh:

    附件是原理图的完整 PDF 文件。 我忘记提到我使用的电容只有 100nF、而不是 200nF、但我认为这可能会导致任何问题。

    此外、我更换了我与 TUSB1142 一起使用的整个电路板、作为一个全新的电路板、我仍然没有获得通过的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经进一步探究一些情况、当我插入闪存驱动器且 J1 连接器上未插入闪存驱动器时、我可以在 RX+引脚上看到以下波形。 如果我没有弄错、这应该是闪存驱动器还是 TUSB1142 尝试枚举。 TX 引脚也没有任何活动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来有点像 FLPS 模式、但我不确定。 您能否在 EVM 上进行测试以确认这是系统问题还是电路板问题?

    有太多的未知因素、这使得它很难缩小。 用来查看已知正常工作板的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我将尝试在可能的情况下获得评估板,但它将需要一些时间来这里。 我还将设计另一个与 TUSB1142 在同一电路板上具有 USB-C 插座的电路板、以防两个电流板可能出现跳线。

    在我下订单之前、您能说明数据表中的距离测量吗? 例如、“交流电容器与 TUSB1142 的最小距离“是从 TUSB1142 焊盘中心到电容器焊盘中心的测量、还是从两个元件的中心进行测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该测量是从 TUSB1142 焊盘的中心到电容器焊盘的中心。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我设计的新电路板来了、工作正常、TUSB1142 的当前配置只是我之前提到的。 数据无法通过的实际问题是由于早期的电路板不仅具有任何受控阻抗、还由于我用于 该电路板的布线非常细。 我提到过我做了类似于将 90 欧姆导线焊接到没有阻抗控制的电路板上的操作、我再次检查了该电路板、并注意到布线比我使用的布线更厚 (4mil 对 10mil)。 我在新电路板上解决了这个问题、现在它可以正常工作。

    我感谢你的时间和努力、并对严重误导实际问题深表歉意。