This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:有关 MAC 至 MAC 模式(用于桥接连接)的查询

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1551765/dp83869hm-query-regarding-mac-to-mac-mode-for-bridge-connection

器件型号:DP83869HM


工具/软件:

您好、在本例中、如果我们想进行 MAC 到 MAC 的连接、此引脚的 strap 设置将是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:  

    我建议使用模式 1、因为 RGMII 是比 SGMII 更敏感的时间敏感型协议。 将 PHY 配置为预期 MAC 位于 RGMII 端可能会减少时序问题。  

    此致、
    j