This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:TI's CAN 器件是否满足 ARINC 825 标准

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1551378/tcan1043a-q1-do-ti-s-can-devices-meet-arinc-825-standard

器件型号:TCAN1043A-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

我们是否有符合 ARINC 825 标准的 CAN 设备? 客户 (Enpower) 希望在 eVTOL 中使用 CAN 器件、并且需要满足 ARINC 825 标准。  

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    我将在 2011 年 8 月 8 日收到您的回复。 感谢您的耐心。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    我不是最熟悉 ARINC 825 标准、该标准也不公开发布。 但看起来通常情况下、此层与 CAN ISO 11898-2 物理层之间的物理层是相同的。 TCAN1043A 符合 ISO 11898-2 标准、因此可能符合 ARINC 物理层部分。 TCAN1043A 需要独立控制器才能工作、该控制器可能需要明确经过 ARINC 认证。 ARINC 似乎只是配置 CAN ID、重新同步和位时序、这些都是软件层的一部分。

    此致、

    Ethan