This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:关于 TPD 参数

Guru**** 3012730 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1551434/tmuxhs4212-regarding-tpd-parameters

器件型号:TMUXHS4212


工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户正在开发采用 TMUXHS4212 器件的 AR 眼镜解决方案。 它们有 5 个通道、1 个通道、CLK4 通道和差分 MIPI。 关于数据表的第 6.7 节中的 tpd 参数、它提供了最大值 70ps。 但是、客户计算出 IC 的内部电汇长度超出了他们的预期、因此他们询问此参数的平均值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    让我与我们的验证团队同步、看看我们是否可以提供这些数据。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    只有 Tpd 的典型值。 角度为 50ps。

    此致、
    Katy