This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD2:可靠性数据

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1551749/sn65mlvd2-reliability-data

器件型号:SN65MLVD2


工具/软件:

您好、想询问:

此组件是否有最高结温?

另外、我是否还可以知道最大存储温度范围是多少?

我是否还可以假设该器件的 HBM 等级是 HBM 3B 类?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、  

    该器件没有最高结温规格。 不过、它确实在自然通风条件下的工作温度范围为–40°C 至+85°C。 只要您确保器件周围的自然通风温度不超过+85°C、如果在建议的工作条件下使用、器件就不会超过其最大结温。 我们也没有此器件的贮存温度规格、因此我会尽量将其存储在低于+85°C 的位置。

    对于 ESD 等级、只有 A 和 B 引脚具有 HBM 3B 类容差 (>=8kV)。 该器件上的所有其他引脚可承受高达 7kV 的电压、因此可承受 3A 类容差。  

    此致、

    马特