This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3301:ESD 保护和放大器;未加密 Spice 模型

Guru**** 3012720 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3301, TSM36CA-Q1, XTR106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549792/tvs3301-esd-protection-unencrypted-spice-model

器件型号:TVS3301
主题中讨论的其他器件: TSM36CA-Q1、 XTR106、 Strike

工具/软件:

我正在为 tvs3301 二极管寻找未加密的 SPICE 模型。 我想将其用于我正在处理的 ESD 保护电路仿真中。   

此外、在电容充电至 15,999 伏的情况下、我根据 61000-4-2 HBM(150pF、330 Ω)进行测试。 我可以看到 TVS3301 规定、对于直接接触放电和空气放电、该标准的额定电压高达 30kV。 然后、我假设在测试时、仅使用此器件就足以吸收能量并钳制电压尖峰。 我认为不需要额外的电阻器来吸收任何多余的能量。 我的理解正确吗?  

如有任何帮助、将不胜感激。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    该器件的额定接触放电压为+/–8kV、符合 IEC 61000-4-2 标准、空气间隙放电额定值为+/–15kV。 我不会超过这些额定值、因为 我们无法保证器件不会损坏  

    如果要测试更高的 IEC ESD 等级、我会选择额定值更高的二极管、例如 TSM36CA-Q1。 产品页面上提供了一个 SPICE 模型。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    页面上的 SPICE 模型经过加密。 我正在查找未加密的模型、并将与 TINA 配合使用。 请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够打开 TSM36CA-Q1 lib 文件... 它未加密。 如果您指的是 TVS3301 型号、我可以考虑提供这种型号、但仿真不会反映实际器件特性。 如果施加 16kV IEC ESD 气隙或接触放电、器件将损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我弄错了。 可能的最高电压电平为 15kV。  

    是的(如果您可以提供未加密的模型)、非常感谢。 如果我在较低的电压(即 15 千伏)下进行仿真,它会更准确地反映设备的真实行为吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    附件是 TVS3301 型号。  TVS3301 Spice 模型。

    我的观点是、TVS 二极管 SPICE 模型将钳制任何瞬态、即使它在峰值电流/功率能力方面违反了实际器件特性。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享。 我看到电压尖峰接近 60V 的时间约为 8us。 峰值功率约为 2.7kw。 电容放电为 15kV。 这用于保护一个 xtr106、在您看来、这种电压尖峰会损坏 IC 吗? 这里是 SPICE 电路和结果的一小部分。 请告诉我您的想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    您是否在尝试对 IEC61000-4-2 冲击进行建模? 波形应该看起来更接近下面的片段:  

    电压尖峰只会短暂地高于 XTR106 的绝对最大值 (40V)、因此可以保护电路。 我始终建议进行实际瞬态测试、因为在 PCB 级测试中 SPICE 建模不完全准确、因为在这种测试中、其他元件的干扰将影响钳位性能。  

    此致、

    Sebsatian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Sebastian。 这就很清楚了。 我觉得这是我能做到的。 我们将执行实验室测试并从中进行测试。 感谢您的帮助。