This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801X16EVM:未发生链路接通

Guru**** 3012880 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1549001/ds160pt801x16evm-link-up-not-happening

器件型号:DS160PT801X16EVM
主题中讨论的其他器件:DS160PT801

工具/软件:

我们将重定时器设备放在我们的主机上,并在重定时器上插入 EP 设备。

但没有看到链路接通、而是链路正在转为兼容状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、哪个链路合规?  EP 是否处于合规模式、下行重定时器、上行重定时器或主机?

    不同的 EP 是否会发生这种情况?

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主机 ltssm 状态显示合规性状态。

    是使用不同的 EP 时会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正确使用了 DS160PT801 EVM?  这是 x16 链路吗?  什么是主机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它的 DS160PT801 EVM。

    我已经使用 x1 或 x2 链路的 EP 设备进行了测试。

    主机特定于 NXP。