This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:CAN 波形质量

Guru**** 3012310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1552576/sn65hvd234-can-waveform-quality

部件号:SN65HVD234


工具/软件:

在对 CAN 线束进行一些更改后、我们测试了 CAN 总线并获得了这些测量值。 这是否在可接受的质量范围内? 如果不是、波形必须改变多少才能处于可接受的范围内?  

左侧:

右侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    这将取决于系统要求。 如果未观察到错误、则可以。

    但请注意、提供的似乎是单端的、可以根据差分电压 (CANH-CANL) 进行判断。 振铃仍可以以差分方式保持良好、建议通过测量总线上最远节点的 Vdiff (CANH - CANL) 进行确认。 因此、无需担心是否测量数据表的指定 Vdiff、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 系统当前正在测试操作过程中是否有任何错误、我只是想看看是否遗漏了任何错误。 测量是使用差分探头进行的、因此只有一条线路。