This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781A-Q1:关于控制器和放大器;RS422 连接

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1550596/sn65hvd1781a-q1-regarding-controller-rs422-interfacing

器件型号:SN65HVD1781A-Q1


工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

1) 您能否确认可以同时启用 SN65HVD1781A-Q1 的驱动器和接收器、以通过环回到控制器验证数据传输?

2) 控制器 (TMS320F28335ZJZQ) 端如何操作、使 SN65HVD1781A-Q1 的驱动器和接收器可以并行启用、以验证数据传输?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    1) 是的。

    此外、值得注意的是:  
    它允许单独启用异步数据传输以及驱动器和接收器。  

    2) 您需要/RE 保持低电平、DE 保持高电平

    此致、  
    Leah Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Leah、  

    你好。

    是否可以从微控制器侧进行:同时通过 UART 外设进行发送和接收(全双工通信)?

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Slight smile

    否、这是半双工通信、是不可能的。  

    此致、  
    Leah Jones